我们今天能为您提供什么帮助?

C-BUS系统中NEO系列2、4、8键控制面板按键指示灯可以设置成哪些状态?

问题描述:
C-BUS系统中NEO系列2、4、8键控制面板按键指示灯可以设置成哪些状态?

所属产品线:
C-Bus产品

解决方法:

可以在“Indicators”菜单中设置四种状态,Always On(常开)/ Always Off(常关)/Status(On)(随开关状态开)/ Status(Dual)(橙色开蓝色关)。