我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]STR100、200、500、600系列温度传感器墙装面板的信号输出是什么?

问题描述:
STR100、200、500、600系列温度传感器墙装面板的信号输出是什么?

所属产品线:
HVAC末端温控器

解决方法:

输出信号为NTC 热敏电阻:

STR100系列是1.8K;

STR200/500系列是10K;

STR600D是300K;

STR614是3K;

STR600系列其他均为5.02K。