FA247762
FA247762
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]STR350和STR351是否可以连接外置传感器?
问题描述:
STR350和STR351是否可以连接外置传感器?
所属产品线:
HVAC末端温控器
解决方法:
有一个额外的
AI点(0—10Vdc),可以连接CO2、相对湿度或占用传感器。
首次发布日期:
2015/6/25
修订日期:
2021/7/12
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
HVAC温控器
探索更多
范围:
HVAC温控器