我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
用户使用LXM32A一直处在dis状态不能转到RDY,想问为什么?如何解决?
问题描述:
用户使用LXM32A一直处在dis状态不能转到RDY,想问为什么?如何解决?

所属产品线:
Lexium 32

解决方法:

1, 首先检查交流供电电源是否已经接入并在规定的范围内。

2,检查STO_A/B是否已经接通24伏,如果外部电压正常驱动器也正常,请检查该端子是否正常,并且还可通过参数读取STO_A/B信号输入状态予以判断:

3,如果设置为使用canopen控制伺服进入rdy状态,请检查canopen指令是否给了shutdown命令。

4,判断用户的操作是否异常导致条件不满足而出现一直是dis状态而不转换,通过读取7244这个寄存器地址里面的值可获取条件如何: