我们今天能为您提供什么帮助?

BCH电机名牌上标注Un是110V,但是LXM23+系列在中国这边使用的标准电压基本是220V,请问电机为什么如此标注?能否承受到220VAC?

问题描述:
BCH电机名牌上标注Un是110V,但是LXM23+系列在中国这边使用的标准电压基本是220V,请问电机为什么如此标注?能否承受到220VAC?

所属产品线:
Lexium 23 Plus

解决方法:

BCH电机是从UL角度考虑,将名牌电压标称为110VAC;其允许的工作电压范围可到240VAC,并且手册中转矩和速度特性曲线是在220VAC情况下测得。