我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
在M218的PWM输出功能块中,用户的设置正确,但是在运行中总是报无效数据,这是什么原因?
问题描述:
在M218的PWM输出功能块中,用户的设置正确,但是在运行中总是报无效数据,这是什么原因?

所属产品线:
Modicon M218

解决方法:

PWM的频率最小值是20HZ,用户编程时输出频率设置低于200就会触发无效参数故障。