我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
为什么M241中的PTO走速度模式触发后不运动,在M218中的功能块只要设置速度再触发Execute就可以?
问题描述:
为什么M241中的PTO走速度模式触发后不运动,在M218中的功能块只要设置速度再触发Execute就可以?

所属产品线:
Modicon M241

解决方法:

M241的速度模式功能块中有一个关于运动方向的输入变量Direction,它的默认值是0但是这个枚举行变量只有1,-1,2三个值可以设置。而在M218中运动FB的Direction的枚举变量默认值为“0”代表正向运行,当然在触发Execute后会开始运动。