我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
M241的Canopen接口可以带多少个从站?
问题描述:
M241的Canopen接口可以带多少个从站?

所属产品线:
Modicon M241

解决方法:

TM241CEC××PLC本体带有一个Canopen接口和一个终端电阻的选择开关。
此Canopen最大可以带63从站,同时接收或发送PDO都不能超过252。