FA248107
FA248107
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]DPNa/N vigi+的外形尺寸?
问题描述:
DPNa/N vigi+的外形尺寸?
所属产品线:
18mm DPNa/N Vigi+
解决方法:
18mm*96.1mm*71.3mm(W*H*D)
首次发布日期:
2015/6/29
修订日期:
2021/7/14
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
18mm DPNa/N Vigi+
探索更多
范围:
18mm DPNa/N Vigi+