我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]TL脉冲继电器的电气寿命是多少?
所属产品线:
Multi9低压终端配电产品

解决方法:

TL 16A

-20万次 AC22 (cos ϕ = 0.6)

-40万次 AC21 (cos ϕ = 1)


TL 32A

-1P: 20万次 AC 22 (cos ϕ= 0.6)

-2P,3P,4P:10万次 AC 22 (cos ϕ = 0.6)