我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]RCA远程控制附件有几种类型?
问题描述:
RCA远程控制附件有几种类型?

所属产品线:
RCA

解决方法:

RCA远程控制附件目前有如下4大类:

1,RCA(进口)产品,有带Ti24接口和不带Ti24接口的产品;

2,27mm RCA产品,有适用于iC65断路器和适用于C65 DC断路器的产品;

3,18mm RCA产品,适用于iC65 交流/直流的1P/2P产品;

4,Smart RCA产品,具备Modbus通信接口,适用iC65系列断路器和iC65N Vigi+产品。