我们今天能为您提供什么帮助?

NR6,NR12和RT6,RT8,RT12的接线方式有何异同?

问题描述:
NR6,NR12和RT6,RT8,RT12的接线方式有何异同?

所属产品线:
VarPlus Logic智能功率因数控制器

解决方法:

NR6,NR12有相线-相线和相线-中性线的接线方式,RT6,RT8,RT12只有相线-相线接线方式。

NR系列可通过参数配置里的“WIRING”进行选择设置接线方式,而RT系列无法选择接线方式。