我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]在安装和运行功率因数控制器时需要注意什么?

所属产品线:
VarPlus Logic智能功率因数控制器

解决方法:

1.控制器的安装必须由具备资质的电工进行控制器通电后不要触碰控制器与电源连接部分,在接触位于控制器后部的任何部件之前必须切断工作电压。

2.不要打开带电的电路,这样会导致危险的过压。在更换或拆卸控制器时,必须先将电流互感器(CT)短接。

3.不要打开控制器机箱,其内部没有任何需要由用户保养的部件。