我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]Vijeo Designer 警告 1136: [目标][目标名称]定义的键尺寸与字符键盘配置所生成字符键盘太大,不适合当前画面。 请设置字符键盘为紧凑型(多页的)。

所属产品线:
Magelis GTO

解决方法:

[Q&A]Vijeo Designer 警告 1136: [目标][目标名称]定义的键尺寸与字符键盘配置所生成字符键盘太大,不适合当前画面。 请设置字符键盘为紧凑型(多页的)。

在中型尺寸的画面上(640x480 及 800x600)使用键盘配置和键尺寸的组合,但该组合所生成字符键盘无法与画面大小相匹配。

解决方案:

  • 将字符键盘配置设为紧凑型(多页)。 如果您使用的不是字符键盘,可以忽略该警告。