[Q&A]触摸屏软件Vijeo-Designer编译报错误1125的原因
错误 1125: [对象类型][对象名][IP 地址: 端口号] 无效的 IP 地址。
错误 1125: [对象类型][对象名][主机名]需要有效的主机名。
设定的 IP 地址、端口号或者主机名无效。
对于主机名,您需要在网络中拥有一个已设置了目标机器 IP 地址与主机名的有效 DNS 服务器。 当您在工程中输入主机名之后,Vijeo Designer 搜寻 DNS 服务器并对主机名进行验证。
解决方案:
有关端口号的无效 IP 地址,请输入有效的 IP 地址与端口号,中间以冒号(:)进行分隔。
对于无效的主机名,请输入 DNS 服务器中有效的主机名。 有关主机名的详细情况,请参阅,命名规则。
命名规则:
主机名必须遵循 DNS 主机名命名规则。 例如: “TargetName.Domain.com”遵循这些规则。 主机名中的每个单词都是一个用于定义 DNS 级别内的目标位置的标签: TargetName [leaf domain] . Domain [second-level domain] . com [top-level domain]
主机标签规则:
标签以点号连接。
标签不区分大小写。
标签中只能使用 ASCII 字母 a - z,数值 0 - 9,或者连接符 (-)。
标签必须是 1-63 字符长。
标签不能以数字或连接符开始。
标签不能以连接符结束。
每个主机名的长度不能超过 255 字符。
是否有帮助?