问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0输入输出点不够可加哪些扩展卡?所属产品线:
ATV御程系列变频器解决方法:
逻辑及模拟I/O卡VW3A3203:含6路逻辑输入,2路模拟输入,2路逻辑输出
继电器输出卡VW3A3204:含3路继电器输出
以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?
我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
逻辑及模拟I/O卡VW3A3203:含6路逻辑输入,2路模拟输入,2路逻辑输出
继电器输出卡VW3A3204:含3路继电器输出
以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?