[Q&A]ATV930和ATV950变频器加减速时间怎么设置?
问题描述:
ATV930和ATV950变频器加减速时间怎么设置?所属产品线:
ATV御程系列ATV900变频器解决方法:
ATV900变频器如何进入菜单:菜单介绍
功能描述:将加减速时间设置为10S。设置步骤如下:

参数设置是否正确按照如下步骤检测:
DI1端子和24V接通,变频器运行。从 0 加速至[电机额定频率] FrS所需时间为10S。
DI1端子和24V断开,变频器减速停机。从 [电机额定频率] FrS 减速至 0 所需时间为10S。
是否有帮助?