我们今天能为您提供什么帮助?

ATV630、ATV930变频器如何设置4-20mA的模拟量输入?

问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0如何设置4-20mA的模拟量输入?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

ATV630、ATV930变频器有AI1、AI2、AI3三个端子输入模拟量信号,其中AI1和AI2的类型默认为电压,AI3的类型默认为电流,模拟量输入设置4-20mA步骤如下:

1、进入完整设置— 输入/输出 — AI/AQ — AI1(或者AI2/AI3)配置;

2、将AI1(或AI2)类型改为电流(如果设置的是AI3,则跳过此步骤);

3、将AI1(或者AI2/AI3)的最小值设置成4mA。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。