我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]ATV310A变频器如何配远程面板?

问题描述:
ATV310A变频器如何配远程面板?

所属产品线:
ATV310A变频器

解决方法:

远程面板:VW3A1006(IP54)或者VW3A1007(IP65);

连接电缆:VW3A1104R10(1米)或者VW3A1104R30(3米)。

注意: ATV310A变频器集成面板,可以配远程面板,集成面板和远程面板都是显示数字或字母的,不能显示中文。