我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]VW3A8121包含哪些东西?
问题描述:
VW3A8121包含哪些东西?

所属产品线:
变频器与软起动器

解决方法:

除多功能下载器外,还有如下产品也随着一起供货:

1个配备有2个RJ45连接器的电缆套件

1个配备A型USB连接器和Mini-B型USB连接器的电缆套件

1个2GB SD存储卡

4个AA/LR6 1.5V 电池