我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV310的风扇运行情况是什么样的,能不能设置一运行就启动风扇?
问题描述:
ATV310能不能设置一运行就启动风扇?

所属产品线:
ATV310A变频器

解决方法:

功率≤0.75 kW 的型号没有内置风扇,其它型号ATV310变频器内置冷却风扇。
冷却风扇运行模式有两种(可在参数中选择):第一种为变频器运行风扇即运行(513中选00);第二种为根据变频器的热状态需要通风时再运转(513中选01,此为出厂模式)。

捕获.PNG

可以设置一运行就启动风扇,步骤如下: