我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]ATV310显示--11什么意思?

问题描述:
ATV310显示--11

所属产品线:
ATV310A变频器

解决方法:

--11表示无输入电源。此时控制组件通过 RJ45 接口供电,无线路电压,且不存在运行命令。

排查方法:可以监视807(电源电压)参数,如果正常,则可能是变频器误报--11;如果监视的电压不正常,建议测量进线L1,L2,L3之间的电压,如果进线电压正常,则有可能是变频器内部问题;也可以恢复出厂设置试试。