我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]ATV310加速时间和减速时间怎么设定?
所属产品线:
ATV310A变频器

解决方法:

加速时间参数为501.0。具体步骤:ConF  -->FULL  -->500-  -->501-  -->501.0;
减速时间参数为501.1。具体步骤:ConF  -->FULL  -->500-  -->501-  -->501.1。