我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV310变频器能否使用中文面板VW3A1101?
问题描述:
ATV310变频器能否使用中文面板VW3A1101?

所属产品线:
ATV310A变频器

解决方法:

ATV310不能使用中文面板VW3A1101,可以配VW3A1006(IP54)或VW3A1007(IP65)需加电缆VW3A1104R10(1米)或VW3A1104R30(3米)。