我们今天能为您提供什么帮助?

ATV310变频器如何设置源型和漏型?

问题描述:
ATV310变频器如何设置源型和漏型?

所属产品线:
ATV310A变频器

解决方法:

ATV310A没有源型和漏型拨码开关,需在参数里面设置。参数为203(逻辑输入类型)。00 正逻辑对应源型操作,01和02负逻辑对应漏型操作。具体如下:

00为正逻辑:电压等于或高于11 V ( 例如+24V端子) 时输入激活(状态为1)。变频器断开或电压低于5V时输入被禁止(状态为0)。
01为使用内部电源的负逻辑:电压低于10V (例如COM端子)时输入激活(状态为1)。电压等于或高于16V或变频器断开时,输入被禁止(状态为0)。
02为使用外部电源的负逻辑:电压低于10V (例如COM端子)时输入激活(状态为1)。电压等于或高于16V时输入不被激活(状态为0)。

注意:配置将在下次控制电源上电时生效。