ATV310本地远程切换如何设置?
问题描述:
ATV310变频器本地远程,手自动切换设置方法?所属产品线:
ATV310A变频器解决方法:
ATV310菜单操作方式请点击右侧操作方式查看:操作方式
变频器本地远程接线图请点击右侧接线图查看:接线图
本地远程功能描述:
1.本地模式时,使用面板调速端子启停,面板是导航旋钮,启停端子是LI1。
2.切换设置,变频器通过 LI3 实现'本地/远程'切换,LI3 未接通24V为本地,LI3 接通24V时为远程。
3.远程模式时,频率给定为 AI1(4~20mA),启停是端子 LI1。
参数设置步骤和代码含义如下:
1.本地模式设置
1.1设置给定1通道为集成导航按钮。面板旋钮调速需要进入rEF菜单调整,设置范围0-100对应0-50HZ。

1.2设置通道配置为隔离通道。

1.3设置命令通道1为端子。

2.切换设置
设置强制本地分配为LI3

3.远程模式设置
3.1设置强制本地给定为AI1端子。

3.2设置强制本地命令为端子。

3.3设置AI1最小值4MA,最大值20MA。

参数设置是否正确检测步骤:将24V和LI1端子接通,变频器运行,到REF菜单里面旋转导航旋钮调频率。将24V和LI1、LI3都接通,变频器运行,通过AI1接受4-20MA模拟量调频率。
是否有帮助?