我们今天能为您提供什么帮助?

LTMCU如何安装?

问题描述:
LTMCU如何安装?

所属产品线:
TeSys T 电动机管理系统

解决方法:

在面板上开一个92×45mm的方孔,将LTMCU背面的方形凸出部分放入孔中;
按图中顺序依次将垫片,夹子卡在螺栓上,然后拧上螺母即可。
当3.5mm≤面板厚度≤6mm时,需要使用垫片;当0.8mm≤面板厚度≤3.5mm时,不需要使用垫片。
001.jpg002.jpg
003.jpg