我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
V3(C)、V4(C)能否和90*90的面板KCF3PZ(C)、KAF3PZ、KDF3PZ使用?
所属产品线:
进口Vario 负荷开关

解决方法:

可以配合使用。

1、如果V3(C)、V4(C)安装在柜门上,则与KCF3PZ(C)、KAF3PZ、KDF3PZ使用时需要配一个90*90 的适配器板KZ106;

2、如果V3(C)、V4(C)安装在柜体后部,其与KCF3PZ(C)、KAF3PZ、KDF3PZ使用时就按照样本上的组合图选(本体+面板+长轴+联锁板),不需要定KZ106。