FA253919
FA253919
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]国产XB2系列按钮的电子冲击保护等级及符合标准?
所属产品线:
Harmony XB2
解决方法:
I
级,符合 IEC 536 和 NF C 20-030。
首次发布日期:
2015/7/1
修订日期:
2015/7/1
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
Harmony XB2
探索更多
范围:
Harmony XB2