我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]BM6 Plus柜的母线系统有哪些?
所属产品线:
BM6

解决方法:

母线系统分为以下几部分

1.主母线,4000A及以下

● 主母线用于向开关柜传输电能

● 主母线位于开关柜顶部的一个单独隔室内,通过绝缘支撑件固定在框架上

● 每相由一根或数根铜排组成,长度取决于具体柜型

2.配电母线,2350A及以下

● 配电母线用于向各功能单元传输电能

● 配电母线位于开关柜后部的一个单独隔室内,与主母线相连

● 每相由一根或数根铜排组成

3.接地母线

● 用于连接开关元件的保护导线,将暴露的导电部分进行等电位连接

4.转接母线

● 连接开关元件与配电母线或主母线。