我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]ATS48软启控制端子接线能力是多少?
所属产品线:
ATS48软起动器

解决方法:

控制端子使用单向插入式接头连接。

要接近ATS 48C17 • 至M12 • 起动器的控制端子,必须将保护罩拆下。

最大接线能力 :2.5平方毫米(12 AWG)

最大紧固力矩 : 0.4N.m (3.5 lb.in)