我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]ATS48软启ULF故障是什么故障?怎么检查?

所属产品线:
ATS48软起动器

解决方法:

ULF是电机欠载故障,此故障由参数PRO菜单下ULLon激活,LUL是电机欠载阈值可调范围是电机额定力矩Tn20% 100%tUL是电机欠载时间可调范围160秒;此故障触发是软启监测电机力矩小于LUL的设置值达到tUL设置的时间之上。

如果出现此故障要检查LULtUL设置的值是否合适,以及外部机械的故障。