[Q&A]ATS22软启PHbd故障是什么故障?怎么检查?
所属产品线:
ATS22软起动器解决方法:
PHbd是相间不平衡故障,由Ubd设置的电流不平衡阈值(设置范围off,10%In-100%In),Ubt设置的电流不平衡延时触发(设置范围1-60s);当电机在2相或3相之间存在电机电流不平衡达到Ubd设置的值以上且达到Ubt设置的时间,此故障就会触发。
当出现此故障时,首先检查三相电源线电压是否一致,再检查Ubd及Ubt设置的数值是否合适。
是否有帮助?


PHbd是相间不平衡故障,由Ubd设置的电流不平衡阈值(设置范围off,10%In-100%In),Ubt设置的电流不平衡延时触发(设置范围1-60s);当电机在2相或3相之间存在电机电流不平衡达到Ubd设置的值以上且达到Ubt设置的时间,此故障就会触发。
当出现此故障时,首先检查三相电源线电压是否一致,再检查Ubd及Ubt设置的数值是否合适。
是否有帮助?