ATS22报SnbF是什么故障?如何处理?
问题描述:
ATS22报SnbF是什么故障?如何处理?所属产品线:
ATS22软起动器解决方法:
ATS22报SnbF是起动次数过多故障。
可能原因:当起动周期时长内软起动和软停机次数高于 Snb 值时,故障消息为 SnbF或 tbS 。
处理办法:
1,检查Adj菜单中Snb(启动次数)和SLG(启动周期)是否合理。
例 1:Snb = 6, SLG = 30 min 且 dEC = Free (自由停机)。
在 30 min 时长内允许 6 次起动。如果您进行 7 次起动,将得到 SnbF 故障消息。
例 2:Snb = 6, SLG = 30 min 且 dEC = 10S。
在 30 min 时长内允许 3 次起动和 3 次停机。如果您进行 4 次起动,将得到 SnbF 故障消息。
2,等待ATS22放置一段时间后再进行重起动。
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。