我们今天能为您提供什么帮助?

ATS48软起各个型号的尺寸是多少?

问题描述:
ATS48软起各个型号的尺寸是多少?

所属产品线:
ATS48软起动器

解决方法:

ATS48系列软起动器尺寸如下:

产品型号 宽*高*深(单位mm)
ATS48D17Q/Y – ATS48D47Q/Y 160 x 275 x 190
ATS48D62Q/Y – ATS48C11Q/Y 190 x 290 x 235
ATS48C14Q/Y – ATS48C17Q/Y 200 x 340 x 265
ATS48C21Q/Y – ATS48C32Q/Y 320 x 380 x 265
ATS48C41Q/Y – ATS48C66Q/Y 400 x 670 x 300
ATS48C79Q/Y – ATS48M12Q/Y 770 x 890 x 315