ATV320变频器报SSF是什么故障?
问题描述:
ATV320变频器报SSF是什么故障?所属产品线:
ATV320变频器解决方法:
ATV320变频器报SSF是转矩/电流超限故障。
转矩/电流超限故障默认是未激活状态,可通过转矩/电流超限管理[SSB]参数激活此故障。
可能原因:
1、变频器运行于转矩限幅或电流限幅状态;
2、负载过重或加速过快;
3、应用存在机械问题。
解决措施:
1、检查机械是否正常;
2、增大电流限幅[CLI]参数,参数路径:[CONF]--[FULL]--[DRC-]--[CLI];
2、增大参数转矩限幅[TLA]参数,参数路径:[CONF]--[FULL]--[FUN-]--[TOL-]--[TLA];
3、增大转矩/电流限幅超时[StO]参数,参数路径:[CONF]--[FULL]--[FLT-]--[TID-]--[StO]。
是否有帮助?