我们今天能为您提供什么帮助?

ATV320变频器报TJF是什么故障?

问题描述:
ATV320变频器报TJF是什么故障?

所属产品线:
ATV320变频器

解决方法:

ATV320变频器报TJF是IGBT过热故障。
可能原因:
1、变频器的开关频率过高;
2、变频器长时间运行在低速下(高转矩,大电流);
3、IR定子压降补偿设置不当,或者电机接法错误,导致电机电流异常偏大;
4、制动器延迟释放或提前闭合,导致低速电机电流过大。
解决措施:
1、出现此报警可以适当的降低开关频率、降低输出频率和输出电流;
2、通过调整加速特性,降低启动电流,调整IR定子压降补偿[UFR]参数, 正确设置制动逻辑控制,检查制动器控制方式等;
3、在满足应用需求的情况下,减小电流限幅的设置;
4、密切监控IGBT过热报警的累积时间,若果经常出现IGBT过热报警,需从应用和参数设置两方面下手,降低电机电流。