我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]ATS22软启StF故障是什么,怎么检查?

所属产品线:
ATS22软起动器

解决方法:

StF是检测到起动时间故障,指的是软启起动时间过长,未能达到切换旁路的条件;

出现此故障时请检查机械方面(磨损、机械间隙、润滑、阻塞等);检查tLS(最长起动时间)是否大于ACC(加速斜坡时间);检查软起动器电机选型是否符合机械要求;

检查ILt值:如果此值过低,电机不能达到加速和全速。