我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]ATS48系列以Q结尾的软启对应电抗器型号是什么?
所属产品线:
ATS48软起动器

解决方法:

软启型号感抗mH 额定电流A 防护等级电抗型号

ATS48D17Q                      1.7         15        IP20     VZ1L015UM17T

ATS48D22Q                      0.8         30        IP20     VZ1L030U800T

ATS48D32QATS48D38Q           0.6         40        IP20     VZ1L040U600T

ATS48D47QATS48D62Q           0.35        70        IP20     VZ1L070U350T

ATS48D75QATS48C14Q           0.17        150       IP00     VZ1L150U170T

ATS48C17QATS48C25Q           0.1         250       IP00     VZ1L250U100T

ATS48C32Q                      0.075       325       IP00     VZ1L325U075T

ATS48C41QATS48C48Q           0.045       530       IP00     VZ1L530U045T  ATS48C59QATS48M10Q           0.024       1025      IP00     VZ1LM10U024T

ATS48M12Q                      0.016       1435      IP00     VZ1LM14U016T