我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]ATV312变频器报自动(tnF)是什么原因?如何处理?

所属产品线:
ATV312变频器

解决方法:

可能原因:

1.特殊电机或者功率不适合变频器的电机。

2.电机没有连接到变频器

处理方法:

1. drC(电机控制)菜单下降参数FUt(选择的U/F电机1)改为L(恒定转矩)或P(可变转矩)。

2.确认在自动调节期间电机存在。

3.如果正在使用一个输出接触器,应在自动调节过程中关闭它。