[Q&A]ATV312变频器电机缺相(OPF)是什么原因?如何处理?
所属产品线:
ATV312变频器解决方法:
可能原因:
1.变频器输出端某个相位缺失
2.输出接触器断开
3.电机未连接或电机功率太低
4.电机电流出现瞬间不稳定的情况
处理方法:
1.检查从变频器到电机的连接。
2.如果正在使用一个输出接触器,应将故障管理(FLt-)菜单[输出缺相](OPL)设置为[输出切断](OAC)。
3.在使用一个低功率电机或不使用电机的情况下进行测试:在出厂设置模式下,电机输出缺相检测有效([ 输出缺相](OPL)=[是](YES))。要在测试或维护环境下检查变频器,同时不必切换到与变频器额定规格相同的电机(对高功率变频器尤其有用),应关闭电机缺相检测([输出缺相](OPL)=[否](nO))。
4.检查并优化[IR补偿](UFr)、[电机额定电压](UnS)以及[电机额定电流](nCr)参数,并执行一次[自动调节](tUn)操作。
是否有帮助?