我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]ATV312变频器报输入缺相(PHF)故障是什么原因?如何处理?

所属产品线:
ATV312变频器

解决方法:

可能原因:

1. 变频器供电错误或者某个熔断器熔断

2.某相故障

3.在一个单相线路电源上使用三相ATV312变频器

4.负载不平衡

处理方法:

1. 检查电源连接和熔断器。

2.复位。

3.使用一个三相线路电源。

4.通过如下设置禁用检测功能:将[故障管理](FLt-)菜单下参数[输入缺相](IPL)改为[](nO)