我们今天能为您提供什么帮助?

ATV320变频器报BRF是什么故障?

问题描述:
ATV320变频器报BRF是什么故障?

所属产品线:
ATV320变频器

解决方法:

ATV320变频器报BRF是制动反馈故障。
可能原因:制动器的监控(将制动反馈接点分配给一个逻辑输入)与制动命令不相符。
解决措施:
1、检查制动器控制及反馈电路;
2、检查制动器的机械状态;
3、检查制动器反馈触点参数BCI,参数路径:[CONF]--[FULL]--[FUN-]--[BLC-]--[BCI];
4、检查制动器释放时间BRT,参数路径:[CONF]--[FULL]--[FUN-]--[BLC-]--[BRT];
5、检查制动器闭合时间BET,参数路径:[CONF]--[FULL]--[FUN-]--[BLC-]--[BET];