我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]RM4JA3*电流控制继电器选择功能的几个开关位置表示什么含义?
所属产品线:
Harmony 控制继电器

解决方法:

RM4JA3*电流控制继电器前面板最下面的选择功能的旋钮的十个位置,分别表示的是:

开关位置

表示功能

对应范围延时

0

欠流检测

无延时

1

欠流检测

0.051s

3

欠流检测

0.153s

10

欠流检测

0.510s

30

欠流检测

1.530s

0

过流检测

无延时

1

过流检测

0.051s

3

过流检测

0.153s

10

过流检测

0.510s

30

过流检测

1.530s