我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]Varlogic NR系列控制器有哪些特点?
所属产品线:
EasyCan

解决方法:

1.可长期测量配电系统的无功电流值,自动投入和切除电容器
2.易于操作的优化选单式用户界面,人性化按钮设计,可以查看储存的电气信息,浏览菜单和报警提示
3.简单快速的安装及接线,不受电流互感器的极性和相序极性的影响
4.若电网或电容器组有异常,屏幕就会显示报警,并且报警继电器节点闭合启动;报警信息会一直在屏幕上显示,直到故障消失并且手动清除;报警记录里存储最近的五个报警信息
5.如果需要,可使电容器各段可以自动切除以保护设备
6.Varlogic NRC12 可以通过通讯模块实现远程通讯