我们今天能为您提供什么帮助?

什么是NR6,12的试运行?

问题描述:
什么是NR6,12的试运行?

所属产品线:
VarPlus Logic智能功率因数控制器

解决方法:

在经过电容器组预配置之后,即可通过此菜单来投入运行。
首先进行LANGUAG(语言选择)—CT(互感器变比)—COS PHI(目标功率因素)设定之后,就可以进行VERIFY(自动参数验证)了。如果验证通过,即可投入运行,如果没有通过,就会报错。错误代码从ERR1~12,原因分析及措施处理见下表所示:
bbbbbbbbbbbbbbbbb.PNG

其中:
LANGUAG(语言选择)—选择语言。
CT(互感器变比)—设置互感器原边,最小为25/5,最大为6000/5.
COS PHI(目标功率因素)—默认值为1,最小为感性0.8,最大为容性0.9.
VERIFY(自动参数验证)—自动验证参数。
需要注意的是,高压电网应用场合不能使用预配置菜单。