我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
什么是NR6,12的电容器组预设置?
问题描述:
什么是NR6,12的电容器组预设置?

所属产品线:
VarPlus Logic智能功率因数控制器

解决方法:

在出厂设定没有被改动过的情况下,电容柜制造者可以在电容柜装配车间对控制器进行预配置。进入主菜单中的BANK.PRE(电容器组预配置)菜单后,先后设置好LANGUAG(语言)—VOLTRGE(电压报警的输入电压值)—WIRING(电压,电流输入连接)—COS PHI(目标功率因素)—DELAY(安全延时或者重新投入延时)—PROGRAM(选择步程序)—STEPSEQ(步组合确定)—NSTEPS(已投入步数)—THDULIM(最大电压谐波失真)—TEMPLIM(温度限制),之后,电容器组预配置菜单会被替代为试运行菜单。
需要注意的是,高压电网应用场合不能使用预配置菜单。
LANGUAG(语言)—即选择语言。
VOLTRGE(电压报警的输入电压值)—默认值为400V,最小值为80V,最大值为460V。
WIRING(电压,电流输入连接)—电压,电流的输入连接方式。如U.L2-L3表示电压输入为2相和3相的电压,I.1AUTO表示电流输入为1相的电流,后面表示电流的极性。AUTO表示自动极性,+DIR表示直接连接,—INV表示反向连接。
COS PHI(目标功率因素)—默认值为1,最小为感性0.8,最大为容性0.9.
DELAY(安全延时或者重新投入延时)—默认值为50s,最小为10s,最大为600s。
PROGRAM(选择步程序)—在堆栈,正常,循环CA,循环CB,优化中选择步程序。
STEPSEQ(步组合确定)—根据选择的步程序选择相应的步组合。其中优化程序的步组合是由其他程序定义的,这里修改不了。
NSTEPS(已投入步数)—已经投入的步数。
THDULIM(最大电压谐波失真)—默认为7%,最小为5%,最大为20%。
TEMPLIM(温度限制)—注意风扇接通的阀值比这里设置的温度限制低15℃,这里默认为50℃,最小20℃,最大60℃。