我们今天能为您提供什么帮助?

NR6,12可以应用于高压环境吗?有哪些需要注意的?

问题描述:
NR6,12可以应用于高压环境吗?有哪些需要注意的?

所属产品线:
VarPlus Logic智能功率因数控制器

解决方法:

可以。
1,首先互感器的接线方式必须按照图示。
2,测量菜单中的功率值仅表示电压互感器副边的值,为了避免误解,应将电流互感器变比设置为百分比制。
3,安全延时或者重新连通投入延时必须根据电容器放电电阻的值进行调整。最常用的值是10min。控制器的默认延时是针对低压应用的,过短的响应延时会毁坏电容器。
4,整个试运行过程必须使用手动参数设置与参数更新菜单。
5,试运行不允许使用电容器组预设置与试运行菜单。
6,严禁使用自动设置菜单以防止电容器损坏。
aaaaaaaaaaaaaaaaaa.PNG