我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]ATS48软启的标准应用和重载应用是怎么划分的?

所属产品线:
ATS48软起动器

解决方法:

标准应用:

从冷状态下以 4In 起动 23秒或 3In 起动 46 ( 对应于电机工作负荷 S1)

3In起动 23秒或 4In起动 12秒,负载系数为 50%,每小时起动 10次或与此相当的热循环 ( 对应于电机工作负荷 S4)
电机热保护必须符合 10级保护等级
例: 离心

重载应用:

从冷状态下以 4In 起动 48秒或 3In起动 90 ( 对应于电机工作负荷 S1)

4In起动 23 秒,负载系数为 50%,每小时起动 5 次或与此相当的热循环 ( 对应于电机工作负荷 S4)

电机热保护必须符合 20级保护等级。
例:研磨