我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]工业插头插座从尺寸和品质参考标准有哪些?

所属产品线:
PK低压工业插头插座

解决方法:

从产品尺寸和品质的观点来看,该系列产品按照国标标准定义并包括在欧洲和意大利标准之内:
IEC60309-1
EN60309-1
相对应的国标为:GB/T11918 工业用插头插座和耦合器 第一部分:通用要求
IEC60309-2
EN60309-2
相对应的国标为:GB/T11919 工业插头插座和耦合器 第二部分:带插销和插套的电器附件的尺寸互换性要求。